请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ35100 大家好、团队、
对于电量监测计的常识、我可能不太理解、但下面让我提出一个问题。
对于外部 NTC 温度测量、它看起来有几个可生成中心偏移的变化元件、例如偏置(=REG25)、内部下拉电阻器等。
BQ35100应该由生产中的每个器件或每个电路板进行校准、以减轻中心偏移?
如果是、校准的最佳操作是什么?
提前感谢。
S.Sawamoto
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Shinya、
默认情况下、该器件配置为使用外部103AT NTC 热敏电阻。
TRM 的第3.9节提供了更多信息: www.ti.com/.../sluubh1c.pdf
此致、