This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:关于外部 NTC 用例

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966674/bq35100-about-an-external-ntc-use-case

器件型号:BQ35100

大家好、团队、

对于电量监测计的常识、我可能不太理解、但下面让我提出一个问题。
对于外部 NTC 温度测量、它看起来有几个可生成中心偏移的变化元件、例如偏置(=REG25)、内部下拉电阻器等。
BQ35100应该由生产中的每个器件或每个电路板进行校准、以减轻中心偏移?
如果是、校准的最佳操作是什么?

提前感谢。
S.Sawamoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinya、

    默认情况下、该器件配置为使用外部103AT NTC 热敏电阻。

    TRM 的第3.9节提供了更多信息: www.ti.com/.../sluubh1c.pdf

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    非常感谢您的回答。
    让我再问一个问题、从技术参考来看、每个单元都必须进行工厂校准、这是缓解温度偏移变化以关联温度监测的正确方法。 这种理解是否正确?

    此致、
    S.Sawamoto  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shinya,

    大多数应用在对样本大小(可能是20-30)的板进行校准时、只要校准值变化不大、平均校准值就可以用于其余的测量仪表。

    此致、

    Wyatt Keller