Other Parts Discussed in Thread: BQ24610, BQ40Z50
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24610 主题中讨论的其他器件: BQ40Z50
你(们)好
我的客户使用 BQ24610设计原理图、以便为3节锂离子电池充电。
原理图如下所示:
将终止电流设置为300mA、但 实际发现终止电流为150mA。
如何解决此问题?
谢谢
星号
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.