This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:BQ24610终止电流不正确

Guru**** 2814775 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24610, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966212/bq24610-bq24610-terminate-current-not-correct

器件型号:BQ24610
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50

你(们)好

我的客户使用 BQ24610设计原理图、以便为3节锂离子电池充电。

原理图如下所示:

将终止电流设置为300mA、但 实际发现终止电流为150mA。

如何解决此问题?

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    如何测量端接电流?  是否有与电池并联的负载可能会拉取150mA 但未被测量?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff

    感谢您的回复。

    电池不会并联负载。 客户使用 BQ40Z50记录日期并发现此问题。

    谢谢

    星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    您的客户能否在端接之前测量 SRN/SRP 引脚上的电压?  此外、您的客户能否在终止前监控 SRN 和 SRP 处的电压以及示波器上的充电器电流?

    此致、

    Jeff