您好!
我使用三 个 bq791500器件设计了13节 BMS。 最后、我测试了 大约9.5V 的 MOSFET 栅极电压、但当电池组加载(连接到充电器或放电)时、BMS 会自动关闭。
我使用了2.5mil 电流感应电阻器,所有充电和放电电电流都在6安培的限制下。我以前设计了10 s BMS (我使用的是相同的2.5毫欧电阻,没有任何滤波器),这很好。 您能不能指导我 可能的问题是什么,
》我使用了6个 IRF540 MOSFET (3个 DSG MOSFET 3个 chg MOSFET),这是不是造成问题的原因? 但我可以看到所有6个 MOSFET 上的栅极电压均为9.5V。 我应该更改任何栅极电阻器吗? 请查看 我的原理图和 PCB 设计