This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:电池组充电或放电时、BMS 关闭

Guru**** 2548280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966057/bq77915-bms-is-turned-off-when-the-pack-is-charged-or-discharged

器件型号:BQ77915

您好!

我使用三 个 bq791500器件设计了13节 BMS。  最后、我测试了 大约9.5V 的 MOSFET 栅极电压、但当电池组加载(连接到充电器或放电)时、BMS 会自动关闭。

我使用了2.5mil 电流感应电阻器,所有充电和放电电电流都在6安培的限制下。我以前设计了10 s BMS (我使用的是相同的2.5毫欧电阻,没有任何滤波器),这很好。  您能不能指导我 可能的问题是什么,  

》我使用了6个 IRF540 MOSFET (3个 DSG MOSFET 3个 chg MOSFET),这是不是造成问题的原因? 但我可以看到所有6个 MOSFET 上的栅极电压均为9.5V。 我应该更改任何栅极电阻器吗? 请查看  我的原理图和 PCB 设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mounish、您好!

    原理图剪辑未显示电池的 GND 连接、通常位于感应电阻器的左侧附近。  我也不会立即在布局中看到它、但它们可能非常细微。  在您提到的成功系统中、应该没有任何关于13节电池与10节电池的特殊情况、您可能会查找特定于此电路板的一些接地漂移。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感应电阻器的左侧连接到 B-,请查看下图(用红色圆角)。  "你可能会寻找一些地面漂移"是什么意思?  

    使用这样的多个 FET 是否是问题所在?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mounish、您好!

    我看到 B -连接到电路板上的感应电阻器、上面的感应电阻器以及 J1引脚。  我无法分辨它是如何连接到 VSS 的。  看起来底部的 BQ77915的引脚9连接到引脚20、但我无法判断是否有通向 GND/B-的过孔或路径。  在图片中、看起来可能有一个介于9和10之间的桥。 如果在连接电流时存在开路、则可能违反绝对最大值、并且器件可能会关断。   

    此外、检查 PRES 信号、确保在连接 CTRC、CTRD 后仍然为高电平。  您也可以查看 AVDD 是否保持开启状态。   

    底部部件的功能应与10S 的底部相同。  电池越少、您的电压就越低、但您可以在2个系统之间进行比较测量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    引脚20未接地、这是一种3节电池配置、我希望这是真正的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我有另一个16S 设计、每个器件使用4节电池。 因此、引脚20连接到 AVDD、如下所示。 我已将 VSS 和 SRP 引脚接地。 这是造成问题的原因。 例如、当我连接一个6安培充电器或尝试将电池组放电@15安培时、BMS 被关闭。 请帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi..please 帮助我解决上述问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mounish、您好!

    将 CCFG 连接到 AVDD 是4节电池的正确配置。

    如果系统从电流流中关闭、则可能会出现以下问题:

    • 器件的 GND 漂移。
    • 电压会因负载而崩溃。  不应随充电而发生。
    • OCD/OCC 检测和保护。

    很可能需要在事件发生后仔细检查每个部件的状态、并在事件发生前与进行比较。