您好专家、
以下是客户对 TPS65131的技术支持需求:TPS65131的负输出不正确。 客户将负输出设置为-13.3V、但实际输出为-14.1V。
下面是 OUTN 引脚的波形。 如您所见、在第一次软启动期间、它会关断、然后在24ms 后再次软启动。
在下图中的第一次软启动期间、这似乎是正常的。
但在第二次软启动期间、波形看起来不稳定、最终输出不正确。
我查看了客户的原理图,并建议他们将 C248 (前馈电容器)更改为7.5pF,同时添加一个与 C248串联的51.1K 电阻器,但仍然无法正常工作。
第二次软启动期间的不稳定波形变为如下所示:
您能就此情况提出一些建议吗? 非常感谢!