This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131:TPS65131不稳定的波形和不正确的负输出

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966881/tps65131-tps65131-unstable-wave-form-and-incorrect-negative-output

器件型号:TPS65131

您好专家、

以下是客户对 TPS65131的技术支持需求:TPS65131的负输出不正确。 客户将负输出设置为-13.3V、但实际输出为-14.1V。  

下面是 OUTN 引脚的波形。 如您所见、在第一次软启动期间、它会关断、然后在24ms 后再次软启动。

在下图中的第一次软启动期间、这似乎是正常的。

但在第二次软启动期间、波形看起来不稳定、最终输出不正确。

我查看了客户的原理图,并建议他们将 C248 (前馈电容器)更改为7.5pF,同时添加一个与 C248串联的51.1K 电阻器,但仍然无法正常工作。

第二次软启动期间的不稳定波形变为如下所示:

您能就此情况提出一些建议吗? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiandong、

    此帖子似乎与您昨天向我发送的电子邮件重复、并且我已经回复了您的电子邮件 那么、我将关闭该线程。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽卡特、

    很抱歉、这种支持需求很迫切、我注意到您正在休假、因此我将问题发布到 E2E 论坛。 客户添加了一个与 C248串联的51.1K 电阻器,但它仍然无法正常工作。 我还会向您发送一封电子邮件来解释这一点。 您能否就此情况提出其他建议? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiandong、

    您显示的开关节点波形本身不是问题。 这可能是由于负转换器上的轻负载导致的、并且在轻负载时是器件的正常行为、因为负转换器在轻负载时会进入非连续导通模式。 即使在较轻的负载下、正转换器也会保持连续导通模式。 您可以通过增加反相转换器上的负载电流来验证这一点、您将看到随着负载电流的增加、振铃将依次减少、大约80mA 时、振铃将完全消失、器件将以连续导通模式运行。

    此致、
    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽卡特、

    非常感谢您的大力支持、即使您在休假时也是如此。 但仍有3个问题:

    1、什么原因可能导致2次软启动、如图所示?  

    2.如果振铃正常、如何解释第一次软启动没有振铃、第二次软启动有振铃?

    3.什么原因可能导致输出电压不正确? 客户将负输出设置为-13.3V、但实际输出为-14.1V。  

    此致、

    丹东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.  我觉得在上电时、输出电容正在充电、因此反相转换器上有足够的负载电流来保持连续导通模式。 电容器充电后、反相转换器上的负载持续~23ms、并且随着 负载开启、开关会再次启动。 因此、它实际上不是两个软启动阶段。

    2.  正如我在上面的答案1中解释的那样,当输出电容器被充电时,反相转换器中可能有足够的电流来保持它在连续导通模式。 输出电容器充电后、来自反相转换器的电流仅是负载消耗的电流、足够轻、以便使转换器保持非连续模式。

    为此  、我建议检查电阻器值、以确保 FB 网络确实设置为正确的输出电压。 即使反馈电阻器值正确、转换器的电阻器容差+精度(3%)也可能会使输出电压的总体容差略高于+/- 5%。  在 L38的直流电阻上也可能会有一些压降。 因此、输出电压与该容差没有太大关系。

    此致、

    辽卡特