请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3549 大家好、
客户要求 LM3529和 LM3549之间的区别。 但我发现两个数据表中的驱动电流不同。
LM3529输出电流:20mA ~ 665mA
LM3549输出电流:107mA ~ 705mA
还有其他差异吗?
此致、
哈迪
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.