This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3549:LM3549与放大器之间的差异;LM3529

Guru**** 2632155 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966934/lm3549-difference-between-lm3549-lm3529

器件型号:LM3549

大家好、

客户要求 LM3529和 LM3549之间的区别。 但我发现两个数据表中的驱动电流不同。

LM3529输出电流:20mA ~ 665mA

LM3549输出电流:107mA ~ 705mA

还有其他差异吗?

此致、

哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    除了电流范围外、LM3529和 LM3549之间没有其他区别。

    最恰当的考虑  

    徐美奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monet、

    感谢您的回复。

    此致、

    哈迪