Other Parts Discussed in Thread: LMR33630
您好!
下面是用于输入+18-22V 直流和输出+12V 直流的电源轨设计、以及用于输出+15V 直流的几乎相同的设计。
有一个电阻"Rfbb"和一个电容"CFF"、值明显不同、还有一个电感值差异很小。
我正在考虑安装 PCB DIP 开关、将电阻器和电容器更改为不同的值、以便能够翻转开关以在12和15个输出电压之间进行选择。 电流当然会流过开关端子。
我的问题是... 每当负载消耗大量电流时、该电阻器和电容器中有多少电流流? 使用与这些点内联的小型 DIP 开关是否安全? 或者、我是否需要使用能够处理3A 电流的更重负荷开关?
我想、电阻器的通路具有相当低的电流活动、因为它前面有一个100K 的电阻器、但我不确定流经电容器 CFF 的电流。
感谢您的任何建议!
对于电感器、我可能能够选择容差更小的电感器、并将该值拆分为两个设计值、以便始终处于这两个值的范围内。