This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630:用于将电源轨从+12V 更改为+15V 的 DIP 开关

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR33630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966342/lmr33630-dip-switch-to-change-rail-from-12v-to-15v

器件型号:LMR33630

您好!

下面是用于输入+18-22V 直流和输出+12V 直流的电源轨设计、以及用于输出+15V 直流的几乎相同的设计。

有一个电阻"Rfbb"和一个电容"CFF"、值明显不同、还有一个电感值差异很小。

我正在考虑安装 PCB DIP 开关、将电阻器和电容器更改为不同的值、以便能够翻转开关以在12和15个输出电压之间进行选择。 电流当然会流过开关端子。  

我的问题是... 每当负载消耗大量电流时、该电阻器和电容器中有多少电流流? 使用与这些点内联的小型 DIP 开关是否安全? 或者、我是否需要使用能够处理3A 电流的更重负荷开关?

我想、电阻器的通路具有相当低的电流活动、因为它前面有一个100K 的电阻器、但我不确定流经电容器 CFF 的电流。  

感谢您的任何建议!

对于电感器、我可能能够选择容差更小的电感器、并将该值拆分为两个设计值、以便始终处于这两个值的范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我们建议通过 Rfbb 上的并联电阻器更改输出电压:

    对于12V、Rfb=9.09K

    通过 DIP 开关在 Rfbb 上并联33.6K、可将输出调节至15V。

    Rfbt=100K

    CFF=6.8pF。  

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好、谢谢!  

    几个问题..

    1、在15V 工作电压下、流经并联电阻器的最大电流约为多少? 我需要确保 DIP 开关能够处理电流。 我检查了数据表、FB 引脚的最大电流仅为50nA、因此可能无需担心、因为即使是最小的开关也可以处理25mA 电流。

    2.如果我正确解释了您的消息,6.8pF 电容可用于12V 或15V 操作?

    电感器怎么样呢? 选择3.3uH 和3.5uH 中的一个并在12V 和15V 工作电压下仅选择一个是否安全?

    4.这个 Rfbb 电阻值调整是否也适用于相似的负电源轨? 我曾尝试使用下面的负-12V 1A (而非3A)设计在 WEBENCH 中输入所需的"-15V"输出、但它不允许我在现场输入大于"-12V"的任何内容。 在现实世界中、我是否可以使用33.6K 与正电压相同的并联方式来获得负"-15V 1A"输出? 或者 LMR33630无法处理它吗? 这是-12V 1A 设计...

    [引用用户="Andy Chen ]

    您好、Jim、

    我们建议通过 Rfbb 上的并联电阻器更改输出电压:

    对于12V、Rfb=9.09K

    通过 DIP 开关在 Rfbb 上并联33.6K、可将输出调节至15V。

    Rfbt=100K

    CFF=6.8pF。  

    B R

    Andy

    [/报价]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    1、FB 引脚电压为1V、您可以按电阻器上的电压计算电流。 在这种情况下、绝对可以使用 DIP 开关。

    2.是的、6.8pF 电容对于12V 和15V 输出是可以的。

    3.对12V 和15V 电压轨使用更常用的3.3uH 电压。

    LMR33630工作电压为 Vin+[Vout]=22+15=37、高于最大36V 输入范围、Vout 可在负转换中以相同的方式进行调节。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Andy!

    最后一个问题

    负12V 设计中的10uH 电感器如何? 当我使用 DIP 开关从-12V 更改为-15V 时、10uH 是否可以保持不变、或者我是否应该选择适用于-12V 和-15V 的不同值?

    请注意、我将确保指定18V 输入限制、而不是18V-22V、以便不会超过 IC 的总功能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    在 fsw=400kHz 时、最好使用22uH 电感器来实现12V-18Vin 至-16V/1A 的输入电压、10uH 可以使用、但电感器纹波电流峰峰值高达1A、您需要设计合适的 Cout 来满足输出纹波要求。

    22uH (或10uH)适用于-12V 或-15V 输出、在这种情况下无需更改电感器。

    B R

    Andy