请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS40200-Q1 你(们)好
请告诉℃VDD 上的 Vilm:9.0~16.0V、TA:-30~+85? 如果在这种情况下 Vilm 为80mV~120mV、则可以接受。
此致、
IZA
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
请告诉℃VDD 上的 Vilm:9.0~16.0V、TA:-30~+85? 如果在这种情况下 Vilm 为80mV~120mV、则可以接受。
此致、
IZA