This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40200-Q1:这种情况下的 Vilm

Guru**** 2384080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/965972/tps40200-q1-vilm-on-this-situation

器件型号:TPS40200-Q1

你(们)好

 请告诉℃VDD 上的 Vilm:9.0~16.0V、TA:-30~+85? 如果在这种情况下 Vilm 为80mV~120mV、则可以接受。

 

此致、

IZA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您是不是说、如果 Vdd 的范围是9V-16V、Ta 的范围是-30-85degc、与数据表中的规格相比、Vdd 的范围是否为80mV-120mV、在所有温度范围内 Vdd 的范围是4.5V 至52V 时、规格为50mV-140mV?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的、您回答正确。 我期待您的回复。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    恐怕我们没有如此详细的规格。 Vilm 实际上是一个复杂的技术参数、受控制延迟和实际结温的影响。 因此、通常数据表上的范围是保守的 、这意味着您实际上可以获得满意的范围、但我们无法保证。 感谢您的考虑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,伊文

    您能否在这种情况下测量 VILIM、Vdd 为9V-16V、Ta 为-30-85摄氏度? 我们不需要保证价值、但我们必须提供数据。

    谢谢

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该值是由大规模生产计划测量的内部规格、恐怕无法在基准测试中获得该值。  感谢您的考虑。