This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25141-Q1:是否有适用于 LM25141-Q1的 EVM 可用

Guru**** 2538080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5141-Q1, LM25141-Q1, LM25141, LM5141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966735/lm25141-q1-is-there-any-evm-for-lm25141-q1-available

器件型号:LM25141-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5141-Q1LM25141LM5141

你(们)好

我想申请 LM25141-Q1的 EVM、但只能找到 LM5141-Q1的 EVM。 LM5141-Q1 EVM 能否与 LM25141-Q1 EVM 具有相同的功能、或者如何获取 LM25141Q1 EVM、因为我没有参考来执行输入/输出测试。 此外、您能否告诉我 LM25141Q1和 LM5141Q1之间的区别? 我发现它们的输入电压和引脚配置不同、它们之间是否还有其他差异? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zirui、

    LM25141与 LM5141具有相同的引脚配置、唯一的区别是输入电压范围。

    您可以通过修改一些外部组件直接评估 LM5141EVM 上的 LM25141电路设计。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    非常感谢您的快速申请、这对我有很大帮助。

    出于我的好奇、为什么不扩展 输入范围 或执行类似的操作、而不是创建新器件?  这是什么考虑因素、成本是否有点高? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zirui、

    当时、我们决定提供较低电压版本、以帮助我们的客户将成本降至最低。