请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM25141-Q1 主题中讨论的其他器件:LM5141-Q1、 LM25141、 LM5141
你(们)好
我想申请 LM25141-Q1的 EVM、但只能找到 LM5141-Q1的 EVM。 LM5141-Q1 EVM 能否与 LM25141-Q1 EVM 具有相同的功能、或者如何获取 LM25141Q1 EVM、因为我没有参考来执行输入/输出测试。 此外、您能否告诉我 LM25141Q1和 LM5141Q1之间的区别? 我发现它们的输入电压和引脚配置不同、它们之间是否还有其他差异? 谢谢你。