This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:LM5116在负载条件下启动问题

Guru**** 2763585 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966759/lm5116-lm5116-start-up-problem-at-load-condition

器件型号:LM5116

尊敬的团队:

    

对于我们的降压转换器应用、我的输出要求为14.2V/10A.UVLO 为36V。  当我将施加满负载@转换器关闭条件时、我将打开输入、转换器将进入断续模式(接受1.6V 和6A 电流)。 请建议解决此问题的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adhiyaman、您好!  

    请参阅数据表中的软启动部分、因为我怀疑您的软启动时间对于您的设计中的输出电容而言可能太快?  建议增加软启动电容值、以减缓输出电压上升并减轻启动时的电流负载。

    希望这对您有所帮助?

    David。