请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5116 尊敬的团队:
对于我们的降压转换器应用、我的输出要求为14.2V/10A.UVLO 为36V。 当我将施加满负载@转换器关闭条件时、我将打开输入、转换器将进入断续模式(接受1.6V 和6A 电流)。 请建议解决此问题的解决方案。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
对于我们的降压转换器应用、我的输出要求为14.2V/10A.UVLO 为36V。 当我将施加满负载@转换器关闭条件时、我将打开输入、转换器将进入断续模式(接受1.6V 和6A 电流)。 请建议解决此问题的解决方案。