This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:如何校准 CCGain/Offset 并获取正确的值("充满电的时间""充满电的时间"参数

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQ25713, EV2400, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964545/bq34z100-g1-how-to-calibrate-ccgain-offset-and-also-get-right-value-for-time-to-full-charge-and-time-to-full-empty-parameters

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100BQ25713EV2400GPCCHEM

您好!  

我们在基于备用电池的设计中使用 BQ34Z100作为监测计、并将 BQ25713作为主充电控制 IC 的一部分。

使用的电池为2端子3SP1、最大电压为10.7V。  

随附 BQ34Z100的原理图实现。  

当我们查看系统的充电或放电行为时、我们发现充电/放电电流与电池充电或放电的实际电流不同。  

我们的放电电流约为280mA、但 EV2400显示的电流约为306mA。  

我们如何获得 CCGain 和 CCOffset 值、以确保 EV2400中看到的数字与实际经历电池充电/放电的数字相同?

第二部分是、我们在"平均空闲时间"和"平均充满时间"方面没有得到正确的值。

在充电情况下、"平均到满的时间"显示0值、而"平均到空的时间"显示65535。

在放电情况下、"平均清空时间"显示值、但不确定是否正确、"平均充满时间"将为65535。  

如何正确获取这些参数?  

谢谢、诚挚的问候

Dharin

e2e.ti.com/.../BQ34Z100_5F00_VEN_2D00_FLOAT.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dharin、您好!

    您是否使用 GPCCHEM 工具找到了化学 ID 并完成了学习周期? 您应该按照 EVM 用户指南中的说明执行校准、然后使用 GPCCHEM 并为监测计执行学习周期以报告准确的值。

    学习周期步骤位于 TRM 中。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:  

    感谢您提供信息。 我们将基于 TRM 研究学习周期部分。  

    但是、您能否帮助完成文档的校准部分?  

    哪个文档或链接捕获了如何准确执行校准?  

    谢谢、诚挚的问候

    Dharin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dharin、您好!

    EVM 用户指南中提供了校准步骤: www.ti.com/.../sluu904a.pdf

    这是 第3.3节"校准屏幕"。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:  

    感谢您提供 EVM 文档链接。  

    我有一个有关当前校准零件的查询。  

    本文档讨论 BAT+和 PACK-之间的2A 电流。 因此、我们放置一个负载、例如设置大约2A 的电流。  

    1.是否需要2A 的精确负载级? 一些链接讨论的是1A。  

    2.我们是否需要1A 或2A 等特定电流、因为我们必须在很大程度上微调负载?  

    3.如果我在电池的 BAT-端子中放置一个万用表来测量通过 BAT-的电流、那么我们假设它的测量值为330mA、如果我在参数框中输入该值、它是否起作用?  

    设置精确的1A 或2A 将需要高负载或昂贵的系统、因为它们也需要大功率、因此想知道我们是否可以根据万用表的测量结果输入较小的电流分量、并且仍然能够校准电流器件。  

    谢谢、诚挚的问候

    Dharin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dharin、您好!

    电流越高、校准通常越精确、您可以使用更低的电流进行校准。 Keithley 或其他电源应能够非常准确地提供电流。

    如果您的电源不是那么精确、而是一个很好的 DMM、则可以将电源设置为大致的电流、并根据 DMM 显示的电流进行校准。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    感谢您提供信息。 我已获得所需的信息。

    我将关闭当前 TT、如果我们需要任何其他信息、我将打开另一个 TT。  

    祝您圣诞节快乐。  

    感谢你的帮助。  

    此致

    Dharin