主题中讨论的其他器件:BQ34Z100、 BQ25713、 EV2400、 GPCCHEM
您好!
我们在基于备用电池的设计中使用 BQ34Z100作为监测计、并将 BQ25713作为主充电控制 IC 的一部分。
使用的电池为2端子3SP1、最大电压为10.7V。
随附 BQ34Z100的原理图实现。
当我们查看系统的充电或放电行为时、我们发现充电/放电电流与电池充电或放电的实际电流不同。
我们的放电电流约为280mA、但 EV2400显示的电流约为306mA。
我们如何获得 CCGain 和 CCOffset 值、以确保 EV2400中看到的数字与实际经历电池充电/放电的数字相同?
第二部分是、我们在"平均空闲时间"和"平均充满时间"方面没有得到正确的值。
在充电情况下、"平均到满的时间"显示0值、而"平均到空的时间"显示65535。
在放电情况下、"平均清空时间"显示值、但不确定是否正确、"平均充满时间"将为65535。
如何正确获取这些参数?
谢谢、诚挚的问候
Dharin