This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5575-Q1:SD 上拉电流源的最大电流是多少?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5575-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966633/lm5575-q1-what-is-the-sd-pullup-current-source-maximum-current

器件型号:LM5575-Q1

大家好、

我的客户正在计算连接到 SD 引脚的 LM5575-Q1外部电阻器、您能否帮助检查 SD 上拉电流源的最大电流是多少? 数据表中仅标记了5uA 典型值。

谢谢。

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnny、

    最大 15uA 应该足以覆盖最坏情况。

    B R

    Andy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Andy 的回复。