This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82130:TPS82130回流/组装注意事项

Guru**** 2392105 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/963740/tps82130-tps82130-reflow-assembly-considerations

器件型号:TPS82130

您好!
我对1.53mm 高的 TPS82130 MicroSiP 封装(μSiL -8 SIL0008D)有几个问题:
-μ μSiL -8 SIL0008D MicroSiP 封装是否存在任何特殊的回流/组装注意事项? 除了 snva853和 slib006之外,是否还有其他文件要指出?
- MSL 2级表示在使用寿命少于1年@< 30°C 60%RH 的情况下、实际不需要预回流/组装烘烤?
- J-STD-033表适用的封装主体厚度是多少? 总高度或层压基板厚度(仅为?)?
-什么是 TPS82130层压基板材料? 是 FR4吗?

此致、

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     我们正在收集这些信息、并将在12月14日星期一之前返回给您。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../slib006.pdfe2e.ti.com/.../snva853.pdf

    你(们)好

    请参阅随附的、这些文档应提供大多数问题的答案。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想回到这个。

    MSL 级别2表示1年@< 30°C 60%RH 的车间寿命。

    如何用它的 T&R 载波重置此底板寿命?
    是否可以烘烤 T&R 卷带? 在胶带粘结剂受到影响之前、最高温度是多少?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们将了解一下、但由于假期的原因、可能需要一些时间、请耐心等待。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jean、

    好的、我要等、谢谢。

    另请查看:对于 TPS82130、J-STD-033表4-1适用的封装主体厚度是多少(回流前峰值)? 总高度(包括电感器)还是仅限层压基板厚度(机械制图中未提供)?

    因为没有任何一个指出的文件可以回答这个问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 AP、

    很受欢迎 假期结束后、我们的美国团队将一起向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    J-STD-033表4-1的"干燥时间"封装厚度基于扩散时间、以将水分从基板中排出、因此应使用基板厚度。  建议在工作台上使用厚度小于1.4mm 的线。