您好!
我对1.53mm 高的 TPS82130 MicroSiP 封装(μSiL -8 SIL0008D)有几个问题:
-μ μSiL -8 SIL0008D MicroSiP 封装是否存在任何特殊的回流/组装注意事项? 除了 snva853和 slib006之外,是否还有其他文件要指出?
- MSL 2级表示在使用寿命少于1年@< 30°C 60%RH 的情况下、实际不需要预回流/组装烘烤?
- J-STD-033表适用的封装主体厚度是多少? 总高度或层压基板厚度(仅为?)?
-什么是 TPS82130层压基板材料? 是 FR4吗?
此致、