请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25896 各位专家、您好!
我的客户正在使用 bq25896为4.4V 电池充电、但当我们设置4.4V 充电电压时、我们只能在电池上获得4.38V 充电电压、并且仅当我们使用4.38V 充电时、SOC 才会达到大约70%。 由于充电器靠近连接器、因此电池与充电器之间不应有直流损耗。 根据 bq25896充电电压规格、+/-0.5%是容差、4.38V 在规格范围内。 当我们更改更高的充电电压时、最大充电电压将约为4.454V、可能会损坏电池(电池规格的最大充电电压为4.4V+0.05%=4.4022V)。 我们是否可以知道我们是否已经为它制定了解决方案? 非常感谢!
|
最小
|
典型值
|
最大
|
|
4.378.
|
4.4.
|
4.422
|
|
4.394. |
4.416 |
4.438. |
|
4.401. |
4.432 |
4.454. |
此致、
Ann Lien
|
4.378.
|
4.4.
|
4.422
|