This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25896:4.4V 充电电压设置为4.38V ->无法完全充电

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25896

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966478/bq25896-4-4v-charging-voltage-setting-get-4-38v---cannot-fully-charge

器件型号:BQ25896

各位专家、您好!

我的客户正在使用 bq25896为4.4V 电池充电、但当我们设置4.4V 充电电压时、我们只能在电池上获得4.38V 充电电压、并且仅当我们使用4.38V 充电时、SOC 才会达到大约70%。 由于充电器靠近连接器、因此电池与充电器之间不应有直流损耗。 根据 bq25896充电电压规格、+/-0.5%是容差、4.38V 在规格范围内。 当我们更改更高的充电电压时、最大充电电压将约为4.454V、可能会损坏电池(电池规格的最大充电电压为4.4V+0.05%=4.4022V)。 我们是否可以知道我们是否已经为它制定了解决方案? 非常感谢!

最小
典型值
最大
4.378.
4.4.
4.422

4.394.

4.416

4.438.

4.401.

4.432

4.454.

此致、

Ann Lien

4.378.
4.4.
4.422
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    电池本身可能具有高阻抗。  如果是、则充电器可能会在终端检测到更高的电压、但当充电电流停止流动时、电池会放松至更低的电压。  尝试以下操作:

    -降低寄存器6位0中的再充电阈值

    -将终止电流降低至尽可能低的水平或禁用终止

    -使用寄存器8中的 IR 补偿位来人为地提高充电电压;例如、您可以使用32mV IR 补偿钳位将 BATREG 设置为4.384V。

    此致、

    Jeff