This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:设计问题

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/963777/lm7480-q1-design-issue

器件型号:LM7480-Q1

你(们)好  

我们在使用 LM74800时遇到了一些问题(我们正在使用  个月收到的 PLM74800QDRRRQ1样片)

我已插入2个原理图。 第二个是 LM74800原理图连接的"放大"。 第一个是即时的

LM74800附近的隔离电路。

我们已将 LM74800Q 连接到24V 工作台电源、如下所示

负载电容大约为210uF。 负载电流目前很低(大约1A)  

Q33和 Q32为 Vishay SQJ402EP。   

我们已收到5个原型板、到目前为止、LM74800或 FET 已在其中4个单元上熔断、我们正在确定熔断的器件。

在我们能够更好地了解可能发生的情况之前、我们不会继续为唯一好的设备加电。  

四个装置首次成功通电、一个没有成功通电。 几次上电后、电路开始在2个单元上发生故障。 我们修改了其中一个单位、以便这样做

EN 直接从 VIN_FUSE 驱动、但最终失败。

我们的应用是一款"常开理想二极管、具有 H 栅 FET、可提供浪涌、过压等保护 我们相信我们已经连接了

设备正确、但是否有人可以验证我们是否未发生错误。

我们一起绕过了理想二极管电路、并且在该设计中的其余电路没有任何不利的问题。

我无法理解的一点是、如果 D FET 和 H FET 通过 EN 启用、如何将 EN 连接到二极管的阴极(在此共漏极配置中)  

确保在上电时启用 D FET。

如果有任何想法、意见、建议等、我们将不胜感激。

此致

FINBARR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 芬巴尔:

    感谢您与我们联系。 让我来回顾一下您的原理图、并在周二返回给您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 芬巴尔:

    原理图连接对我来说很好。 您可以根据数据表的"10.2.3详细设计流程"部分验证组件选择。  

    关于您对 EN/UVLO 信号的问题、Q33的体二极管将向 EN/UVLO 电阻分压器加电的共漏极点(当 DGATE 拉低时)提供电压。

    您是否在首次为器件通电时捕获了任何启动波形(类似于图10-7和10-8)?

    如需了解相关信息、该器件现已上市、您可以从 www.ti.com/.../LM7480-Q1订购最终器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen

    我不确定如何附加 jpeg 文件而不是占用此窗口。 但下面我要附加我们在最后一个工作单元被终止之前捕获的波形。  

    注意:我们移除了2个100 uF 电容器  

    附件按以下顺序排列。

    CH1_ID_C_REF_VOUT.jpg (与 VIN_IN_HF_IN 相关的 ID_C 与我之前发送的原理图相关)  

    CH1_VIN_REF_ID_C.jpg (VIN_FUSE 相对于 IC_C 相对于我之前发送的原理图)

    ID_DGATE#1.jpg (DGATE 输出、ID_DGATE 输出与我之前发送的原理图相关)  

    ID_DGATE#2.jpg (stady state DGATE 输出(如果可以将其称为稳定状态)、ID_DGATE 输出与我之前发送的原理图相关)  

    ID_HGATE.jpg (HGATE 输出、ID_HGATE 输出与我之前发送的原理图相关)  

    VS.jpg (VS 输入、VS 输入与我之前发送的原理图相关)  

    您可以看到、有一些非常奇怪的行为、尤其是在 DGATE 和 HGATE 上。 欢迎您提出任何想法或意见。  

    此致

    FINBARR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 芬巴尔:

    感谢您分享更多详细信息。 我将在12月23日之前进行回顾并向您回复我的评论

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的芬巴尔:

    由于图像没有您提到的文件名、因此很难将图像中的信号与您编写的文本相关联。

    您能否将 ppt 或 Excel 等文档与所有波形一起附上它们对每个信号的描述和波形被捕捉的条件。  

    我想看到如下的启动波形、