请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC27524 您好!
在数据表中、我们显示了从 INA 和 INB 到 GND 的400k Ω 下拉电阻器。
但我已经使用万用表测量了电阻器、它是8.2Mohm、而不是400k Ω。
为什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在数据表中、我们显示了从 INA 和 INB 到 GND 的400k Ω 下拉电阻器。
但我已经使用万用表测量了电阻器、它是8.2Mohm、而不是400k Ω。
为什么?