请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM66100 尊敬的
我已经尝试了下图中所示的连接方法、但在测试过程中似乎不可行。 当某个电池正向连接、然后反向连接时、将产生电流。如果两个电池具有相同的电压、二极管将关闭输出。要要求使用正确的方法、最好应用2、3、 4节电池
任何建议?提前感谢~
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.