This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM66100:LM66100 SCH

Guru**** 2531530 points
Other Parts Discussed in Thread: LM66100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966204/lm66100-lm66100-sch

器件型号:LM66100

尊敬的

    我已经尝试了下图中所示的连接方法、但在测试过程中似乎不可行。 当某个电池正向连接、然后反向连接时、将产生电流。如果两个电池具有相同的电压、二极管将关闭输出。要要求使用正确的方法、最好应用2、3、 4节电池

任何建议?提前感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雷蒙德  

    为什么要为 jsut 2电源使用2个分立式 PMOS 和2个理想二极管?

    如果您需要 OR-ing 功能、可通过单个 LM66100和分立式 NFET 实现该功能、请参阅以下数据表中的图20

     \

    最好

    Dimitri