TPS92520-Q1的 SPI 问题:
SPI 线路被正确驱动、但是 MISO 始终包含前一条命令的内容:
- TPS92520-Q1转发至 MISO、上一条命令的内容:
比如、它没有检测到 SSN 的上升沿! 并考虑去做 dain
-未检测到 SS 高电平转换
独立模式下的通信行为是什么?
有什么想法吗?
此设备是否有任何示例代码?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TPS92520-Q1的 SPI 问题:
SPI 线路被正确驱动、但是 MISO 始终包含前一条命令的内容:
- TPS92520-Q1转发至 MISO、上一条命令的内容:
比如、它没有检测到 SSN 的上升沿! 并考虑去做 dain
-未检测到 SS 高电平转换
独立模式下的通信行为是什么?
有什么想法吗?
此设备是否有任何示例代码?
我们有一个 EVM 板和一个定制板
2.定制板基于 Freescale K22FN128M10、 SPI 通过 SPI 外设进行配置
此处是一个示波器图像、其中命令读取为0x13[0x2600]、上一个命令为0x3[0x0700]
唯一的区别是、一旦16位被发送并且 CLK 被停止、MOSI 就变为高电平。 但它通常不应重要。
奇怪 的是、器件使用之前的命令进行响应、就像在菊花链模式下一样、不会触发 CS 高电平事件。
EVM-TPS92520-EVM-074板非常复杂,我想将 SPI 直接连接到 TPS92520-Q1中的一个,有什么建议吗?
此致 Marc