请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DCR010505 尊敬的专家:
在 DCR010505数据表中、我的客户找到了热关断功能。 这是否意味 着 DCR010505将在结温高达150C 时停止工作、而 在结温降至130C 时继续工作? 我的客户需要此函数的测试数据/报告、客户还想知道当 结温为150C 时、DCR010505在故障发生之前的工作时间有多长?
请给出这些答案并发送至我的电子邮件吗? 非常感谢!