This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCR010505:热关断功能

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: DCR010505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966308/dcr010505-thermal-shutdown-function

器件型号:DCR010505

尊敬的专家:

 在 DCR010505数据表中、我的客户找到了热关断功能。 这是否意味 着 DCR010505将在结温高达150C 时停止工作、而  在结温降至130C 时继续工作? 我的客户需要此函数的测试数据/报告、客户还想知道当 结温为150C 时、DCR010505在故障发生之前的工作时间有多长?

请给出这些答案并发送至我的电子邮件吗?  非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我们没有热关断的测试数据。  即使芯片在 OTP 工作时也不会发生故障、但其规格将不符合 EC 表。

    谢谢