This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030:UVLO 的最大值

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966317/lmr14030-max-value-of-uvlo

器件型号:LMR14030

您好!  

根据 LMR14030的8.3.6、我可以计算所需 UVLO 迟滞电压的 RENT 和 RENB。 我的问题是:

1. VSTART 是否与 UVLO_H 相同、VSTOP 是否与 UVLO_L 相同?  

2.我可以使用 RENT 和 RENB 将 VSTART 设置为8V、将 VSTOP 设置为7V 吗? 根据数据表、UVLO 的最大值为3.9V。

此致、

天泽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    此 UVLO 意味着当 EN 高于其三个售出的保持电压时、芯片将在 Vin 高于3.7V 时开始工作

    2.是的,您可以使用 8.3.6启用和可调节欠压锁定部分来模拟 VStart 和 Vstop 的 Rent 和 Renb。  

    谢谢