请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR14030 您好!
根据 LMR14030的8.3.6、我可以计算所需 UVLO 迟滞电压的 RENT 和 RENB。 我的问题是:
1. VSTART 是否与 UVLO_H 相同、VSTOP 是否与 UVLO_L 相同?
2.我可以使用 RENT 和 RENB 将 VSTART 设置为8V、将 VSTOP 设置为7V 吗? 根据数据表、UVLO 的最大值为3.9V。
此致、
天泽