This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 解决方案建议

Guru**** 2951330 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/965592/solution-suggestion

主题中讨论的其他器件:TPS25947

您好、专家、

客户正在寻找一种解决方案来防止连接器上的所有电源和数据线连接错误。   

例如、如下所示、引脚1是电源、PIN2/3/6/7是数据、引脚4/5是 GND。 在测试中、它们交换了引脚3和引脚4、CPU 侧的数据引脚损坏。  

想知道我们是否有适合这种需求的解决方案? 我们有数据/电源热插拔解决方案吗? 还是隔离器、缓冲器?

谢谢、

Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan、

    我们有保护电力线反极性的解决方案。 如果您有任何疑问、请查看 TPS25947并告知我们。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rekesh、

    TPS25947 可以保护电源/接地的反极性、我们还如何提供反极性的电源/数据和数据/接地保护?

    谢谢、

    Allan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan、

    我们的解决方案仅适用于电源路径、而不适用于数据线。  

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan、

    我要关闭此主题。 如果对 TPS25947有任何后续问题、请随时重新打开

    此致、Rakesh