This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5181:过流保护

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5181, LM5180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/965826/lm5181-overcurrent-protection

器件型号:LM5181
主题中讨论的其他器件: LM5180

您好!

通过断续操作进行重复过流保护时、您能否提供波形(SWpri、VOUT、Ipri)?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tadahiko:

    我没有 LM5181 EVM、因此我在短时间内测试 LM5180 EVM、请参阅下文

    24Vin、5Vo、short、CH1=Vo、CH2=SWpri、 Ch4 = Ipri、Ipri 是一个峰值为1.7A 的三角形  

    36伏

    12V

    谢谢


    李丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:San、您好!

    感谢您的支持。

    您能否在更宽的水平范围内观察到它?

    我想知道以下断续操作。

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    根据变压器电感、在正常短路条件下很难实现2.4A。 如果客户使用具有更高 VIN 的较小电感变压器、则可能会触发它。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:San、您好!

    感谢您的支持。

    您是否还能在更宽的水平范围内观察到它?

    我想看一下自动切断与恢复操作。

    很抱歉打扰你。

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramchi:

    我已经在短路的情况下做过、更糟糕的是、根据我们的 EVM 电路板变压器、它无法进行断续条件的三角测量。 我没有合适的变压器来对断续条件进行微调。

    谢谢

    李丹尼尔