This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63900:流入 VIN 的静态电流

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/965949/tps63900-quiescent-current-into-vin

器件型号:TPS63900

尊敬的 TI 团队

我对 TPS63900的静态电流有疑问。

TPS63900的静态电流典型值被描述为75nA、但最大值被描述为1μA μ A、这是一个非常大的值。

我想知道该值是否真的是 TJ = 25°C 时的值
最大静态电流值是否存在任何误差?

此致、

是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ottey:

    是的、通常值确实为75nA。