请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS63900 尊敬的 TI 团队
我对 TPS63900的静态电流有疑问。
TPS63900的静态电流典型值被描述为75nA、但最大值被描述为1μA μ A、这是一个非常大的值。
我想知道该值是否真的是 TJ = 25°C 时的值
最大静态电流值是否存在任何误差?
此致、
是的、奥特伊
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.