This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51113:TPS51113中的 Vos 电压

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51113

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/963815/tps51113-vos-voltage-in-tps51113

器件型号:TPS51113

您好、专家、  

客户测试了 TPS51113DRCT 的 OVP 功能、 发现品脱电压仅为1.5V、似乎被 VOS 引脚钳位。

您能对这种现象发表评论吗? 这是电路。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    TPS51113的 VOS 引脚旨在通过类似于 VOUT 至 FB 引脚电阻分压器的电阻分压器连接到转换器的输出电压。  当 VOS 引脚高于1.00V (0.96 - 1.04V)阈值时、VOS 引脚将声明输出过压。  上述电路仅通过 BAV23A 二极管将"b"连接到 VOS/IC、当"b"上升1个二极管压降超过1V 时、将触发 OV。

    您是否打算在"b"和 VOS/IC 连接之间连接第二个电阻、以便 VOS 引脚可以看到+5VSB_OV 输入的分频版本?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    当使用 D11 时、如果 OVP,"b"电压仅为1.5V、则移除 D11、发现"b"电压正常、似乎它被 VOS 引脚钳位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    无法打开您上传的图片。 请重新上传。

    我的同事将很快对此进行研究并向您提供反馈。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lishuang,

    更新图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当您移除 D11时、两个二极管都被移除、对吧? 如何仅删除 R40?

    Net OC_OV_REF 的来源是什么? 或者、OC_OV_REF 和+5VSB_PRE_OR 之间的连接是什么? 我仍然感到困惑的是、您如何上传此电路实现过压保护?

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

     1. D11-->这两个二极管都被移除。   仅移除 R40没有进行实验。

     2、 OC_OV_REF 为2.5V、 可视为电压源;

       +5VSB_PRE_OR 为输出电压;

     3. 在输出电压(+5VSB_PRE_OR)上升时实现 OVP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      利顺对此进行了研究、并将很快返回给您。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 D11、"B"电压仅为1.5V、一个可疑的方向是存在从+5VSB_OV 到 D11到 VSEN 的电流驱动。 而 IC 的 VSEN 引脚是一个高阻抗引脚、不会驱动电流、因此电流会传导至 OC_OV_REF。 建议将 R12和 R20的电阻值增加到220K 和100K。 然后检查+5VSB_OV 电压电平。

    如前所述 、移除 D11、发现当 OVP 时"b"电压正常。 "b"电压的正常值是多少? 5V 或9V=12V*R38/(R35+R38)?

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    "B"电压约=12V*R38/(R35+R38)

    R12和 R20到220K 和100K,的"b"电压在  输出 OVP。时仍然异常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生  

    根据先前的更改、您是否可以尝试放大 R40=10kohm? 然后再次测试。