Other Parts Discussed in Thread: UC3707
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UC3707 您好、先生、
我想在 VIN = VC = 40V 条件下使用 UC3707。
信号输入(输入 A、输入 B)将由 FPGA 供电、
但是、40V 时的数字输入低电平和数字输入高电平是多少?
数据表仅具有20V 条件。
数字输入低电平最大值为0.8V
数字输入高电平 最小值2.2V
条件相同的情况下呢? 或其他条件。
希望您能澄清这个问题。
谢谢。
此致、