This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5350:UCC5350是否可以为 vcc1和 vcc2提供15V 电压?

Guru**** 2387060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/965683/ucc5350-ucc5350-can-i-supply-15v-to-vcc1-and-vcc2

器件型号:UCC5350

您好专家

我有 ucc5350mcd。

我能否将15V 连接到 vcc1和 vcc2、它使用高侧、低侧

是否出现任何问题?

该屏幕是否正确  

与链接 e2e.ti.com/.../882552相同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Umat、

    不完全是。 请查看此应用手册:  

    最常见的配置可能如图5所示。

    如果您有其他问题、请告诉我。