Other Parts Discussed in Thread: BQ76925, BQ24616, BQ77915
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76925 主题中讨论的其他器件: BQ24616、 BQ77915
您好!
当 不使用 I2C 接口时、我对 BQ76925的独立功能有疑问。
目标是为 内部具有 BQ76925平衡/监控 IC 的器件提供可拆卸电池组。 电池组是可拆卸的、将连接到独立的电池组充电器(例如 BQ24616)。 一个是电池组放置在器件内部 I2C 接口连接到板载 MCU。 根据数据表第22页上的寄存器映射以及之后的内容、我认为这可能无法实现、但不确定。
现在我的问题是、是否可以使用 BQ76925的 EEPROM 存储器中设置的默认加电值或值来平衡充电器内的电池组充电 ?