This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76925:独立平衡充电

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76925, BQ24616, BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1163024/bq76925-standalone-balance-charging

器件型号:BQ76925
主题中讨论的其他器件: BQ24616BQ77915

您好!

当 不使用 I2C 接口时、我对 BQ76925的独立功能有疑问。

目标是为 内部具有 BQ76925平衡/监控 IC 的器件提供可拆卸电池组。 电池组是可拆卸的、将连接到独立的电池组充电器(例如 BQ24616)。 一个是电池组放置在器件内部 I2C 接口连接到板载 MCU。  根据数据表第22页上的寄存器映射以及之后的内容、我认为这可能无法实现、但不确定。

现在我的问题是、是否可以使用 BQ76925的 EEPROM 存储器中设置的默认加电值或值来平衡充电器内的电池组充电 ?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    BQ76925需要具有 I2C 接口的 MCU 来提供电池平衡。 这不是 AFE 自主完成的、因此不能单独用于此目的。 MCU 将告知 BQ76925何时平衡任何电池。

    如果您正在寻找能够实现电池平衡的保护器、BQ77915能够提供电池自主平衡和保护功能。 尽管 它不提供电池电压监控。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon