This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25180:能够读取电池电压和温度?

Guru**** 2523310 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25180, BQ25155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1162910/bq25180-able-to-read-out-battery-voltage-and-temperature

器件型号:BQ25180
主题中讨论的其他器件: BQ25155

大家好!

是否有方法从 BQ 读取电池电压和电池热敏电阻温度? 例如、我的系统的其余部分可以知道电池电压+温度?

数据表中没有看到任何内容;也许我错过了。

谢谢!

Cameron  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    BQ25180没有用于读取电池电压或电池温度的 ADC。 我建议使用 BQ25155、这是 一款具有10nA 运输模式的 I2C 控制型1节电池500mA 线性电池充电器、具有稳定系统(PMID)电压的 PowerPath、ADC 和 LDO。

    此器件中的16位 ADC 可让您读取电池电压和 TS 电压(然后可使用该电压计算电池温度)

    此致、

    Anthony Pham