请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25180 主题中讨论的其他器件: BQ25155
大家好!
是否有方法从 BQ 读取电池电压和电池热敏电阻温度? 例如、我的系统的其余部分可以知道电池电压+温度?
数据表中没有看到任何内容;也许我错过了。
谢谢!
Cameron
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Cameron、
BQ25180没有用于读取电池电压或电池温度的 ADC。 我建议使用 BQ25155、这是 一款具有10nA 运输模式的 I2C 控制型1节电池500mA 线性电池充电器、具有稳定系统(PMID)电压的 PowerPath、ADC 和 LDO。
此器件中的16位 ADC 可让您读取电池电压和 TS 电压(然后可使用该电压计算电池温度)

此致、
Anthony Pham