This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVH431:有关 TLVH431比较器应用的问题

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: TLVH431, LMV431
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/965559/tlvh431-question-about-the-comparator-application-of-tlvh431

器件型号:TLVH431
主题中讨论的其他器件: LMV431

尊敬的:

客户找到9.2.1。 数据表中具有集成基准的比较器、并且认为 TLVH431可用作比较器。 下面是设计原理图。

当 Vin>16V 时、它们需要 V-KA>2.5V 并打开下游 MOS、

当输入电压<16V 时、它们需要 V-KA<1V 并关闭下游 MOS。

 除了作为可调节电压基准、我从未见过这种应用。  期待您的意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiayu、

     对我来说很好。 如果他们想要更可靠一点、可以使用 LMV431、因为它在阴极上支持36V、以防 VIN 在<5us 的时间内超过18V。