请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLVH431 主题中讨论的其他器件: LMV431
尊敬的:
客户找到9.2.1。 数据表中具有集成基准的比较器、并且认为 TLVH431可用作比较器。 下面是设计原理图。
当 Vin>16V 时、它们需要 V-KA>2.5V 并打开下游 MOS、
当输入电压<16V 时、它们需要 V-KA<1V 并关闭下游 MOS。
除了作为可调节电压基准、我从未见过这种应用。 期待您的意见。