Other Parts Discussed in Thread: TPS2560, TPS2560A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2560A 主题中讨论的其他器件:TPS2560、
大家好、
TPS2560 @ 2.3A、 tps2560和 tps2560A 的精度根据其数据表基本相同。
感谢您的参与、并期待您的善意回应。
此致、
梅纳德
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.