This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2560A:TPS2560 @ 2.3A 的精度

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2560, TPS2560A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/965536/tps2560a-accuracy-of-tps2560-2-3a

器件型号:TPS2560A
主题中讨论的其他器件:TPS2560

大家好、

好的、 我们的客户对链接中的 tps2560有顾虑:    

 TPS2560 @ 2.3A、 tps2560和 tps2560A 的精度根据其数据表基本相同。

感谢您的参与、并期待您的善意回应。

此致、

梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    我比较了数据表、 我认为 A 版本和非 A 版本几乎具有相同的功能。

    我认为它们可以相互取代。

    精度@2.3A 约为8%~9%。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。