请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25713 您好!
从数据表中可以看出、输入电流可限制为最大值6.4A。 我们使用的峰值充电电流为8A、系统峰值电流消耗高达6A。 在我们的情况下、仅当适配器电压在24V 时非常高时、适配器电流才可行。 使用诸如12V 适配器之类的器件、输入电流限制将显著降低充电电流。 是否有办法禁用或增加输入电流限制?
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
从数据表中可以看出、输入电流可限制为最大值6.4A。 我们使用的峰值充电电流为8A、系统峰值电流消耗高达6A。 在我们的情况下、仅当适配器电压在24V 时非常高时、适配器电流才可行。 使用诸如12V 适配器之类的器件、输入电流限制将显著降低充电电流。 是否有办法禁用或增加输入电流限制?
谢谢你